你好
我正在尝试将一些安全功能(摘自安全手册)映射到相关的 ESM 通道(如果适用)。 这将有助于我完成测试阶段和 FMEDA 分析、具体取决于德州仪器 Excel 电子表格。
查看有关安全诊断库和数据表的德州仪器文档并浏览 TMS570论坛、我能够建立一些关联、但我不确定结果。 遗憾的是 、我在文档中找不到任何清晰的内容。
以下部分报告了我的猜测、其中每一行都遵循"唯一标识符"、"安全特性"->"ESM 通道"。
请确认我的假设:
FLA2、硬错误高速缓存和活锁 ->提升 ESM.G2.16
RAM1、Data ECC ->在单个(可纠正) ECC 错误的情况下提出 ESM.G1.26和 ESM.G1.28;在双(不可纠正) ECC 错误的情况下提出 ESM.G3.3 e ESM.G3.5
RAM2、硬错误高速缓存和活锁->提升 ESM.G2.16
RAM6、多个物理组中的数据/ECC 存储->提升了 ESM.G3.3和 ESM.G3.5。 对于这个特定的安全机制,不应该同时与 ESM.G2.6和 ESM.G2.8相关联?
INC1、错误捕捉 (包括外设从器件错误捕捉)->提出了什么 ?
EFU2、电子保险丝 ECC ->已升高 ESM.G1.40。 ESM.G1.41呢?
OTP1、OTP ECC ->提升 ESM.G3.7?
IOM3、错误捕获->提升 ESM.G1.37?
DMA2、非特权总线主控访问->提出了什么 ?
DMA4、DMA SRAM 数据奇偶校验->提升 ESM.G1.3?
HET6、N2HET/HTU SRAM 数据奇偶校验->针对 N2HET1提升了 ESM.G1.7;针对 N2HET2提升了 ESM.G1.34;针对 HTU1&HTU2提升了 ESM.G1.8
FRY2,非特权总线主控访问->提升?
感谢您的支持、