This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:N2HET1/2作为 GPIO 的中断

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/939381/ccs-tms570lc4357-interrupts-for-n2het1-2-as-gpio

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

在我们的 TMS570LC4357处理器系列应用中、我希望操作与 GPIO 类似的 N2HET1和 N2HET2引脚。

我想为这些 N2HET 引脚配置中断、以实现下降沿、上升沿和状态变化。

对于 GIO 模块、我可以使用 GIOPOL、 GIOENASET 寄存器生成此中断、但无法对 HET 引脚执行类似的操作。

此外、我很困惑、在天气情况下、我需要将 HWAG 寄存器组用于下降/上升沿、因为我在 HET 中看不到任何其他用于此类中断的选项。

如果可能的话、需要了解如何为 HET 引脚实现这三种中断类型(下降沿、上升沿和状态变化)的过程。

此致、

Shivam Kakad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当它被用作 GPIO 时、NHET 引脚不支持中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢王的回应。