This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:意外的 EMIF 写入访问波形

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/956974/tms570lc4357-unexpected-emif-writes-access-waveforms

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我的客户报告了意外的 EMIF 写入访问行为。
请参阅随附的 Excel。
e2e.ti.com/.../5635.TMS570LC4357_5F00_RDWR.xlsx
EMIF 连接到16位器件并完成读写访问。
您可以在“EMIF 配置”表中看到 EMIF 寄存器设置。

在“波形”表中,有六种情况下的波形。
前两个波形用于读取访问、是预期的。
中间的两个波形用于写入访问、似乎写入访问之后是其他访问、CS 被扩展。
底部的两个波形也是写入访问和写入访问之前的其他访问。

导致此类行为的原因是什么?
是否需要它们?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、一郎一郎、

    在 revA 器件中、有一个 HW 错误:在写入 EMIF 地址时、NCS 在整个总线事务中处于活动状态、而在 NCS 处于活动状态时、Nwe 具有1~2 μ s 的额外脉冲。  

    在 RevB 芯片中、在写入事务期间会抑制额外的 Nwe 脉冲。 但是、除了消除额外的 W我们 脉冲之外、缩短有源 NCS 的额外持续时间还存在一些技术难题。 在此期间、NOE 未激活。 因此、从存储器访问支架点来看、这应该是可以的。 对存储器的所有写入和读取应使用有效的 Nwe 和 NOE 进行限定。

    对于读取、我们不仅能够去除额外的 NOE 脉冲、还能够缩短 nCS、从而提高 EMIF 性能/带宽。 因此、在读取期间、在正常模式或选择选通模式中都没有看到额外的 NCS 脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的澄清。 这需要在某个地方记录下来。
    客户正在浪费时间来调试此行为。

    您可以将其添加到勘误表或任何文档中吗?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、一郎一郎、

    我尝试向 TRM 添加注释。 谢谢