请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357-EP 您好!
我们将 TMS570LC4357-EP 用作 SPI 主器件、并将其连接到 EEPROM、串行 NOR 闪存等从器件。
我查看的是 TMS570的技术参考手册。 我从手册中了解到、TMS570每个芯片选择仅支持2至16位(§28.2.6.1数据格式)
但是、我们的从器件具有以下要求(每个芯片选择需要40位)。
我想知道、
- TMS570支持每帧字数(例如、5个字、每个16位的芯片选择)
- TMS570支持突发操作、在该操作中、我可以从 SPI NOR 闪存读取/写入大量数据。
(注意:我在 MIBSPI (28.3.35 DMA 通道控制寄存器(DMAxCTRL)的 DMA 部分中阅读了关于突发传输的内容)但是、我正在查看上述具有或不具有 DMA 的功能)
谢谢、此致、
Aravind