This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/958295/ccs-tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用的是 TMS570LC4357 Hercules 微控制器。 我们使用 GNU 编译器构建我们的平台和应用。 编译的所有内容在目标上都可以正常工作、但 Code Composer Studio 无法识别许多符号(全局数据参数)、并且无法将它们添加到观察窗口中。 我们使用.elf 将符号以及二进制内容加载到目标闪存中。

之前、当我们用于 CCS TI 编译器时、.out 用于加载目标、我们没有遇到任何问题。 我们使用的是 CCS 8.2、我们想了解为什么 CCS 不识别某些符号、尽管它们位于.map 文件中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Patchaiaappan Nallasingam"]、但 Code Composer Studio 无法识别许多符号(全局数据参数)、无法将它们添加到监视窗口中。 我们使用.elf 将符号以及二进制内容加载到目标闪存中。
    [/报价]

    首先要想到的是代码是否经过优化。 您提到的症状在尝试调试高度优化的代码时很常见。 使用的优化级别是多少? 如果优化已启用、请尝试禁用它以改善调试体验。

    如果优化已禁用、但问题仍然存在、请提供一个小型可重现测试用例(项目+源代码)。

    谢谢

    Ki