This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LC4357-EP:TMS570LC4357未使用的引脚

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/956696/compiler-tms570lc4357-ep-tms570lc4357-unused-pins

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我们使用的是 TMS570LC4357。

我们想知道未使用 IO 引脚的布线方法。

我们不使用 EMIF、FlaxRay 和 以太网控制器。

这些是否可以保持未连接状态?

我们已经查看了 TMS570LC4357的技术参考手册。

但是、当未使用这些引脚时、我们找不到有关这些引脚的接线方法。  

如果这些引脚未使用、请告诉我参考设计。

此致、

 

好的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、您可以将未使用的 IO 保持未连接状态。 通常、I/O 将具有内部上拉/下拉电阻器。 将它们保持未连接状态是可以的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢你的答复。

    我理解您说、EMIF、FlaxRay 和以太网控制器引脚具有内部上拉/下拉电阻器、对吧?
    如果有描述存在或不存在这些内部拉电阻选择的文档、您能告诉我文档编号和描述点。

    此致、

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     不确定拒绝回答的原因。 数据表中缺少的一点是、它没有专门记录如何处理未使用的 I/O。 正如我提到过的、您可以在数据表中发现 I/O 的默认下拉/上拉状态也是如此。  

     下面是以太网引脚的终端功能表的屏幕截图。 您可以在数据表的端子功能表中找到其余引脚。

    这是数据表的链接。

    https://www.ti.com/lit/gpn/tms570lc4357

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、


    感谢你的答复。

    我错误地拒绝了您的回答。

    本文档描述了默认拉电流状态表示在 nPORRST 为低电平时以及 nPORRST 变为高电平后立即施加到端子的拉电流状态。

    默认拉电阻状态表示存在或不存在内部拉电阻选择,对吧?

    此外、该表的"下拉"类型显示了内部下拉选择(上拉或下拉)的"可编程"或"固定"、对吧?

    此致、

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     [引用]本文档描述了默认拉电流状态表示在 nPORRST 为低电平时以及 nPORRST 变为高电平后立即应用于终端的拉电流状态。

     您的理解是正确的。

    [报价]默认拉电流状态表示存在或不存在内部拉电流选择,右侧?

    如果您看到为引脚指定的默认拉电流状态、则该引脚在 nPORRST 期间和复位释放后处于活动状态。 您可能会发现一些"仅输出"引脚未指定默认拉电流。 对于这些引脚、如果您不使用它们、则可以将它们保持未连接状态。

    [报价][/报价]

    此外、该表的"下拉"类型显示了内部下拉选择(上拉或下拉)的"可编程"或"固定"、对吧?

    释放复位后、一些拉电阻状态可编程。 例如、您将找到一个具有默认下拉电阻器的 GIOA[0]、但在复位后、您可以将其编程为上拉电阻器或脉冲电流器件。 但还有其他引脚在复位后拉电阻状态不可编程。