This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:是否有任何用于使用 USB 端口的示例代码?

Guru**** 2554490 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/956900/tm4c1294ncpdt-is-there-any-example-code-for-using-the-usb-port

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

我有一个 Tiva TM4C129 launchpad 板、接下来我将查找有关如何使用此端口的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请转至 TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl 进行 TivaWare 安装、您将在此处找到大量 USB 示例。 下面是一个快照。