This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:通过 OSCIN 引脚实现反向供电

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/952429/tms570lc4357-backpower-through-oscin-pin

器件型号:TMS570LC4357

如果关闭 TMS570的电源、但仍然在 OSCIN 引脚上应用 CLK 信号、是否会出现任何反向供电问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    如果 MCU 断电、则不启用输入缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我担心通过 ESD 二极管为器件反向供电、如本文所述:    

    我不明白为什么 CLK 输入会将 ESD 钳位二极管连接到 VDD、但我想确保这一点、因为我在数据表中找不到任何关于它的内容。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    如果您使用外部振荡器时钟源而不是晶体、如果在 给器件上电之前向 OSCIN 施加时钟信号、则器件可能会反向供电。 我将与设计人员进行仔细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此进行深入研究。  我对此表示赞赏。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我咨询了我们的一位设计工程师。 在 MCU 上电之前、通过任何 IO 引脚向 MCU 发出输入即可对器件进行反向供电。