This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:EMIF 数据总线

Guru**** 2474200 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/949603/tms570lc4357-emif-data-bus

器件型号:TMS570LC4357
你好。 电路板上安装了一个上拉电阻器、用于传输微型计算机的数据总线信号。 除 EMIF 访问外、它始终为0V。 除了 EMIF 访问之外、它是否是没有高阻抗的规格? 或者是否有寄存器设置等? 此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EMIF 数据引脚有内部下拉电阻器。 当 EMIF 空闲时、它始终将 EMIF 数据总线驱动为之前的写入数据值。 这称为数据总线停止。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好。 内部下拉电阻是否固定? 是否建议修复后不需要在船上上拉? 此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表中的表4-18。 EMIF_Data[x]引脚具有固定的内部下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 感谢您的回答。