This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:IPv6支持

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/948190/tms570lc4357-ipv6-support

器件型号:TMS570LC4357

各位专家:

您能否澄清 TMS570是否没有 IPv6支持(UDP 和 TCP)? 一位客户询问、因为他们认为这是某些应用的关键功能。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    IPv6 over IPv4的主要区别 是扩展地址空间,大约比 IPv4大8*10^28倍。  IPv4地址由4个十进制字节值组成、采用所谓的点-十进制表示法、IPv6地址由16个十六进制表示法组成。

    因此、我的理解是 TMS570上的 EMAC 能够同时支持 IPv4和 IPv6。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、  

    感谢您的回答。 我们是否为 IPv6提供软件/驱动程序库支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    我们是否可以提供 IPv6软件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    Micrium TCP/IP 堆栈支持 TMS570LC43x、请检查此堆栈是否支持 IP6。