This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357:CCMR5自检

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/948324/tms570lc4357-tms570lc4357-ccmr5-self-test

器件型号:TMS570LC4357

你好。

我在评估板上的 CCM 自检方面遇到问题。 在执行 CCM 自检之前、在 ESM 标志下设置、并通过导致测试失败而设置:

ESM 组1位-31 - CCM-R5F -自检

ESM 组2位-2 - CCM-R5F - CPU 比较错误

您能否帮助您提供有关此行为的一些见解?

谢谢、

Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    CCM-R5F 用于比较来自两个 R5F CPU 的输出信号。 两个 CPU 输出中的任何差异都被标记为高严重性级别的故障。 对于两个 CPU、不保证 CPU 内部寄存器以相同的状态加电。 CPU 通过函数调用将内部寄存器压入堆栈、这可能导致检测到内核比较错误。 因此、在进行任何函数调用之前、CPU 内部内核寄存器需要被初始化为预定义状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢王的快速回应和见解。

    _coreInitRegisters_()是从_c_int00 ()调用的第一个函数、用于初始化所有内核寄存器。 仍然存在与 CCM 自检设置相关的 ESM 标志问题。

    如果我的理解有误、请予以更正。

    谢谢、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    您能否检查 startup.c 中导致此问题的指令或函数?