This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:R click 8x8 LED 示例、适用于 tm4c1294xl

Guru**** 2620065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/947054/ccs-tm4c1294ncpdt-r-click-8x8-led-example-for-tm4c1294xl

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试使用 tm4c1294xl 播放此"8x8 LED R 咔嗒"。 我找不到任何功能库或可以成功的示例。

我非常感谢任何形式的帮助。

BR

NOORI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们没有任何库。 您只需要使用 GPIO 与8x8 LED 进行连接。 请参阅以下使用 Arduino 的示例代码。  

    在8x8 LED 数据表中、它还提到了指向 libstock.com 的链接、以下载示例代码。