This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TM4C129XS2E:基于 Linux 的以太网到 RS232模块/芯片组

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-TM4C129XS2E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/946409/tidm-tm4c129xs2e-linux-based-ethernet-to-rs232-module-chipset

器件型号:TIDM-TM4C129XS2E

您好!

我的客户正在搜索一个基于 Linux 的简单小型以太网至 RS232接口模块或芯片组。

TIDM-TM4C129XS2E 是否适合此工作? 请您分享您的同意吗?

谢谢、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

     请注意 、TIDM-TM4C129XS2E 是一款 TI 参考设计、用于基于 TM4C129 MCU 的以太网至 RS232转换。  TIDM-TM4C129XS2E 不用于最终产品或终端设备。 客户当然可以参考此 TI 参考设计来设计自己的电路板、以便在最终系统中使用。 请参阅用户指南中的最后一页“TI 参考设计的重要声明”