请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的论坛支持者
我使用具有以太网功能(LwIP 堆栈)的 uC/OS-III。 我在 HALCoGen 中配置了 LwIP 配置并进行了初始化。 在我的应用中添加了 UDP 初始化、发送、接收功能。 Ping 和 UDP 传输工作正常。 但 UDP 接收不起作用、当我从数据包发送器工具向控制器发送某些数据时、会立即重启 MCU 并在 CCS 调试模式(CCS Error-1141)下产生一些错误。 我不知道为什么会出现这个问题。 对于此问题、如果我通过从 LaunchPad 上拔下并重新插入 USB 电缆来重新启动硬件、则该问题会立即得到解决、当将数据发送到 MCU 时、会再次出现 CCS 错误。
请帮助解决此问题。