This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:合规性测试(CSP)

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/965576/rm48l952-compliance-tests-csp

器件型号:RM48L952

我对 RM48合规性(CSP)测试套件中定义的 SPI 回送测试有疑问。

合规性是否需要能够回送16位字? 或者、测试是为了确保数据正在传输、也就是说、我是否可以在 sl_selftest.c 中将 txdata 从0xAAAu 更改为0xAAAu? 或者、我是否应该将 SPI 重新配置为具有16位 Charlen?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 charlen 为16位、SPI 将传输16位数据。 如果您将0xAA 写入 DAT1寄存器、则 SPI 将传输0xAA、然后传输0x00。 对于主器件和从器件、charlen (数据字长)必须编程为相同的长度。