您好!
我们的应用要求对 最大频率为500kHz 的数字信号进行实时脉宽测量。 该信号的脉宽测量代表位置值、我们需要通过实时计算微控制器上的双导数来推算加速度(简单算术)。 我们使用具有100MHz 计数器时基的 DAQ 成功测试了该计算的有效性、并且我们能够准确计算加速度(当然需要进行一些滤波)。 由于微分计算需要 SAMP_freq >> SIGNAL _freq、因此100MHz 的计数器时基高得多(>500kHz 基本信号)可让我们精确地加速计算机。 现在、我们计划使用 TI 微处理器计算信号的脉冲宽度、该微处理器还具有100MHz 计数器时基、并且可以实时有效地计算移动平均加速值。
您会为此计算推荐什么产品? 我认为 C2000 (TMS32)可能符合要求、但我完全不熟悉 MSP430/432。
此外、是否有任何参考示例或应用手册涉及高速脉宽测量?
感谢您的支持、
Robert