This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SPI 处于从模式、是否配置预分频?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/918392/tms570lc4357-spi-in-slave-mode-configure-prescale-or-not

器件型号:TMS570LC4357

团队、

当 SPI 在受控模式下运行时、是否需要预分频(SPIFMTn 寄存器)配置? TRM 和数据表不清楚。  

TRM 在表28-30中指出、不需要配置:

但数据表在表7-39 (SPI 受控模式时序)中列出了预分频器的条件:

哪一个是正确的?  

谢谢、
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    SPICLK 由 SPI 主器件驱动。 SPI 从器件不使用预分频。 TRM 中的描述是正确的。 对于 SPI 从器件、无论配置了预分频、输入 SPI 时钟都应满足以下要求:周期>= 40ns 或 SPICLK 频率<= 25MHz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 QJ!

    我想、如果 SPICLK 为25MHz、那么 VCLK 需要在50MHz 或更高频率下运行?!  

    TRM 显示(第1527页): 在受控模式下、SPICLK 引脚上的最大输入频率为 VCLK 频率/2。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI 波特率= VCLK /(PRESCALEx + 1)

    当 PRESCALEx 被清零时、SPI 时钟速率默认为 VCLK/2。

    因此、在主器件侧、SPI 波特率不应大于 VCLK/2。

    是的、你是对的。 SPI 波特率应<=从器件 VCLK/2