This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-2PHASE-SUBMTR-FW2:RS232至 I2C 主机命令器连接

Guru**** 1111390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-ISO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/760389/tidm-2phase-submtr-fw2-rs232-to-i2c-host-commander-connections

器件型号:TIDM-2PHASE-SUBMTR-FW2
主题中讨论的其他器件:MSP-ISO

 两相嵌入式计量固件升级参考设计展示了通过 I2C 执行的多个器件之间的通信、这些器件最终使用 I2C 至 RS232转换器连接到主机。  

但是,我们在这里看不到明确的 I2C 信号? 您能否将哪一个 MCU 信号 SDA 和 SCL 配置为 I2C,P1.6和 P1.7配置为 I2C,所有板连接在此 I2C 总线上,然后连接到主机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、根据图9、我们可以看到没有明确的 I2C 信号。 I2C 功能测试设置,?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议参考该参考设计的原理图。 在右上角、您将看到可用于 I2C 功能的 P1.6和 P1.7。 电阻器 R32和 R33是开路的、但如果需要 I2C 功能、则应组装到 VCC 的上拉电阻器(例如4.7kOhm)。

    此致、

    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,即使 I2C 可以全部连接,但仍不清楚 I2C 到 PC 串行接口板的连接方式。 I2C 的 SDA 和 SCL 信号作为 SIMO 和 SOMI @引脚18和20连接到 RF1连接器。  

    但是 RS232 UART 信号连接到此 RF1连接器的引脚7和9、因此不清楚当板未物理连接到 I2C 接口时、"RS232转 I2C 主机命令器"如何将这些 I2C 转换为主机???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我明白您的说法、我同意您的说法。 测试中可能使用了不同的板、而 UART 转 RS232隔离式串行适配器板在图像中用作占位符。 假设该代码支持 I2C、则可以通过隔离器板(类似于 MSP-ISO)将 EVM 上的 I2C 接口连接到逻辑分析仪或主机 MCU。

    同时、我将传递您的反馈、看看我们是否无法更新。

    此致、

    James