工具/软件:Code Composer Studio
您好!
如数据表中所述、我们可以将常规速度设置为7.5Mbps (16分频)、将高速速度设置为15Mbps (8分频)。
我已尝试将波特率设置为230400以上、表明 PC 未接收到正确的数据。
为了设置波特率、我使用了以下代码、
C = SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480)、120000000);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_UART1);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOB);
GPIOPinConfigure (GPIO_PB0_U1RX);
GPIOPinConfigure (GPIO_PB1_U1TX);
GPIOPinTypeUART (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
UARTConfigSetExpClk (UART1_base、c、460800、(UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
UART_CONFIG_PAR_NONE));
请建议如何将波特率设置为至少2mbps
谢谢、此致、
Anamika