请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1290NCPDT Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
大家好、
我有一位客户遇到 网络问题、现在请咨询。
MCU:tm4c129ekcpt
使用官方网站实例 lwip
电路板通过网络线连接到路由器、程序在 lwIPLinkDetect 函数中停止
bHaveLink = MAP_EMACPHYREAD (EMAC0_BASE、PHY_PHY_ADDR、EPHY_BMSR)和
EPHY_BMRS_LINKSTAT;
//
//如果链接状态未更改,则返回而不执行任何其他操作。
//
if (bHaveLink = g_bLinkActive)
{
返回;
}
BHaveLink 始终为0。
这种情况通常发生的原因是什么? 请就此提供帮助?
非常感谢!