Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT
您好!
我有关于 TM4C1294NCPDT 的 SSI 时序的问题。
我想使用 SPH = 0的 SSI。 但是、数据表中未描述 SPH = 0的时序图、下表看起来类似于 SPH = 1的时序规格。
Q1:如果 SPH = 0、我应该如何处理 S6的时序规则? 这是否意味着一旦 SSIFss 激活、Tx 数据就会输出?
Q2:S7至 S14的时序规格是否在 SPH = 0和 SPH = 1之间存在差异?
此致、
H.U