This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:CPU 异常:预取中止

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/794158/tms570ls0714-cpu-exception-prefetch-abort

器件型号:TMS570LS0714
我正在尝试在目标板上运行测试、为此、我将使用 PLS 调试器连接目标板和笔记本电脑中的测试工具。
但是、每次我运行测试用例时、我都会卡住。
我在笔记本电脑中遇到 CPU 异常问题。 我卡在给出的地址0x0000000C 上

请在 下面的快照中找到例外情况的详细信息。  
请帮助我解决此问题。
提前感谢
Vishal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    当 MCU 的存储器系统无法成功完成存储器访问时、将生成中止。 中止可能有多种原因、例如:

    •MPU (存储器保护单元)指示的权限故障

    •ECC 检查逻辑在数据中检测到错误。

    在取指令时发生的错误会生成预取中止。 数据访问发生错误会导致数据中止。

    当发生预取中止时、处理器会将预取指令标记为无效、但在执行指令之前不会接收到异常。 处理器报告运行期间发生的故障的状态和地址。 对于数据和指令故障、有两个故障状态寄存器(FSR)和一个故障地址寄存器(FAR)。

    请从 CCS 寄存器窗口中读取这些寄存器的值 、以确定导致 PABT 的指令。