请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 EP 的温度等级通常为-55至125
标准-45至125。
在 TMS570LC4357-EP 上、CPU 性能会因-55温度等级而受到任何影响。
我从 TM570LSxxx-EP 数据表中注意到、电源复位等芯片的某些部件的规格仅为-45?
我不熟悉芯片级的常见牺牲、EP 通常会带来-55分?
我们非常希望在这方面提供任何帮助或指导。
非常感谢
CALLEX