请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我正在寻找一个具有至少12通道差动 ADC 和 PGA 的 mmil 规格微中心滚轮。 有人知道具有这些规格的微控制器吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找一个具有至少12通道差动 ADC 和 PGA 的 mmil 规格微中心滚轮。 有人知道具有这些规格的微控制器吗?
谢谢!
当您进行军用滤波时、唯一一款 MCU 是 MSP430F6459-HiRel、 因为我看到 ADC 没有差分输入、工作温度范围为−40°C 至105 °C
据我所知、军用的工作范围为−55 °C 至125 °C
您好!
找到"完整的 mil 规格"和具有 PGA 的12通道差分 ADC -所有这些都包含在"单个 MCU"中-可能会成为"不可能的挑战"。
划分和征服似乎是一种"更现实"的替代途径。 预计(即使是)仅 ADC 要求-就需要"多" ADC -才能达到总共12个差分通道。
某些"符合标准"的设备可能还会为您"确定组件机会"...
有时——“蓝天”愿望清单必须“适应”…… 怀疑"您的"是"其中一个"。
尊敬的 Vinicius:
在您过滤后,唯一的军用器件是 MSP430F6459-HIREL 。 请检查这是否与您的应用相匹配。