This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:SPI 兼容模式

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/864004/tms570lc4357-spi-compatibility-mode

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

团队、

以下内容来自有关 SPI 兼容模式的 TMS570LC43x_TechnicalRefManual 手册、我们需要澄清:

 “MibSPI 是 SPI 的扩展。 MibSPI 在2种模式下工作。

•兼容模式

•多缓冲模式

MibSPI 的兼容模式使得它的运行方式与 SPI 的运行方式完全一样并确保完全兼容

相同的。 本文档中描述的关于 MibSPI 兼容模式的所有内容都是直接的

适用于 SPI。”

 

根据 HALCoGen (版本04.07.01)显示的信息、MIBSpi2 MIBSpi4似乎不支持 SPI 兼容模式MIBSpi1、MIBSpi3 MIBSpi5 DO (请参阅下面的屏幕截图,特别是“注释”区域以了解理由)。 这只是 HALCoGen 工具的一个错误、还是 MIBSpi2 MIBSpi4真的不支持真正的 SPI 兼容模式? 这很重要、因为 对于临时项目的当前项目阶段、我们的客户希望尽可能 密切地模拟当前设计的运行、例如信号、时序等 从我所能看出的一点来看、即使我们可以使用 MIBSpi 使其正常工作、也可能存在差异、尽管可能是细微的差异、但这会减损这一目标(即模拟我们的当前设计)。  我们希望能作出迅速反应,以便我们能够向前迈进。

Ty、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MIBSPI 的所有5个实例都可以在兼容模式下工作。 为了使用 SPI 兼容模式、用户必须在驱动程序启用选项卡中启用 SPIn 驱动程序、然后使用 SPIn 选项卡进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Miro、

    我认为这肯定有助于澄清这种情况。  感谢您的意见。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米罗

    最后、我们了解您在上面指定的步骤、以便为 SPI 兼容模式启用任何 MibSpiX 驱动程序、  我们只想确保 、我们最初报告的有关 HALCoGen 在 SPI2和 SPI4的 SPI 选项卡上未显示的内容只是图形用户界面(GUI)的"注释"框中的软件错误。 这可能是因为我在我正在使用的 HALCoGen 版本中发现了其他文本显示错误。

    感谢您的意见、当然欢迎您提出任何其他意见。

    Chris