工具/软件:TI C/C++编译器
您好、TI、
对于 RM48 MCU 平台上的 OTP、我有两个问题。
1)
相关 TRM 指出、有一些部分可供您读取 TI 特定信息、如 MCU 名称、版本、闪存组、其扇区、大小等。 不知为何我无法从该部分读取数据、因为在调试期间、"Memory Browser"视图中该数据标记为灰色
是 TRM 中的错误、还是不打算读出数据、或者如何读取这些简单信息以进行进一步评估?
2)
当我查看 TRM 时、有一些部分是针对 OTP 的客户和 TI 特有的。 当我调试 MCU 上的可执行文件(而没有在 OTP 上写入任何内容)并且我尝试访问 OTP 区域时、我会看到 ESM 模块组1 (FMC -可纠正的错误:总线1和总线2接口)和 ESM 组3 (FMC -不可纠正的错误: 总线1和总线2接口)、一旦我尝试读取"客户"特定区域。 我认为这是因为 OTP 存储器目前未编程。 因此、不会对相应的 ECC 进行编程、并且由于与 ECC 不匹配、从应用程序读取的结果会导致错误行为。
这个假设是正确的、或者当我对 OTP 区域执行简单读取时、为什么会得到 ESM 模块指示的这些错误。