This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:它是否能帮助需要符合 RTCA/ DO - 178C 标准的用户?

Guru**** 2766295 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/812487/safeti-halcogen-csp-will-it-help-users-required-to-comply-with-rtca-do-178c

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我现在计划  对 包含 HALCoGen 的全新软件进行测试策略。

该策略 必须遵循 航空标准 RTCA/ DO - 178C。

SAFETI-HALCOGEN-CSP 对于 符合 D-178C 标准的测试是否有用?

此致、

Akai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akai-San、

    HALCoGen 的 CSP 提供了示例文档以及单元测试功能。 如网页所述、提供了以下信息。

    • 软件要求文档
    • 软件架构文档
    • 软件安全手册
    • 动态覆盖分析报告
    • 测试管理器报告
    • 测试结果报告
    • 可追溯性报告
    • 软件用户指南
    • 软件发行说明
    • 测试自动化单元(TAU)

    您需要评估此信息是否足以满足 D-178C 合规性。 我们尚未进行这种分析。

    此致、

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

     适用于 HALCoGen 的 CSP 可以支持什么测试平台?

    我希望它能够支持 TI Code Composer Studio IDE 中的指令集仿真   器、因为据我所知、在实际 MCU 器件中执行编译器生成的目标代码(包括已检测代码(用于代码覆盖测量)是不够的。

    此致、

    Akai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akai-San、

    CCS 不包含指令集仿真器。

    此致、

    Sunil