This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 APC UPS 电源 USB HID 的 TI 微控制器驱动程序

Guru**** 2942840 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/810628/ti-microcontroller-driver-for-apc-ups-power-usb-hid

主题中讨论的其他器件:TUSB1210

您好!

我们正在寻找适合 POC 的 uController。

uController 需要充当 USB 主机、支持连接到它的 APC UPS HID 设备。

本质上、主机固件应该能够读取 UPS 电池和其他信息。

是否有人可以指定任何具有现成可用电源设备的 uContoller??

请注意、他的 POC 没有特定的功率或性能细节。

此致、

Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    请参阅 此主题的响应

    "具有 USB 模块 的 MSP430微控制器都不能作为主机。  它以这种方式受硬件限制。 MSP430 USB 库能够提供 HID、CDC 和 MSC 器件端功能。"

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有适合此应用的独特器件、但您可以使用 TUSB1210作为 USB 控制器来开发您的系统