主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD、 SEGGER
大家好、
当我们通过 CCS 对控制器(TM4C123AE6PMIR)进行编程时、电路板工作正常。
但是、当我断开调试器的连接并对电路板进行下电上电时、程序不执行、电路板不工作。
我们在 OSC0 (引脚40)和 OSC1 (引脚41)上有16MHz 晶体、在下电上电后晶体不会振荡、看起来控制器没有晶体驱动信号。
板载所有电源轨都在测量所需的电压。
当我们尝试使用 J-Flash Lite (使用 J-Link 调试器)使用.bin 文件对控制器进行编程时、电路板无法正常工作。
我们尝试了简单的程序来切换板上的 LED。 我们也面临与上述 LED 切换程序相同的问题。
我们尝试使用 XDS200调试器解锁、但仍然无法解决问题。 t
我们在两个使用 TM4C123AE6PMIR 控制器的板和一个使用 TM4C129XNCZAD 控制器的板上观察到的同一问题。
我们有多个采用这些配置的电路板、自几年以来一直按预期工作。 因此、我们假设电路正常工作。
最近、我们在三个电路板上发现了上述问题、我们正在尝试解决这些问题。
等待快速帮助。
谢谢你
Krishna