This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1292NCPDT:下载 Tivaware 2.1.3.156的链接

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/831731/ccs-tm4c1292ncpdt-link-to-download-tivaware-2-1-3-156

器件型号:TM4C1292NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我正在寻找 Tivaware 2.1.3.156的下载、但我在 TI 网站上没有看到它在任何位置列出。  可以给我提供下载链接吗?

我们有一个项目已经持续了一年多。 在项目开始时,2.1.3.156可用,但从那时起,下载链接似乎就消失了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向我发送一个朋友请求、并通过私人邮件将您的电子邮件地址发送给我。 然后、我可以设置您从"盒子"站点下载旧版本的 TivaWare。