This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:什么是 TMS570LS3137-EP (正在供货)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LS3137-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/828837/tms570ls3137-ep-what-is-tms570ls3137-ep-active

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他部件:TMS570LS3137、TMS570LS3137

我们将以下产品用于我们的项目我们使用的 TMS570LS3137和 TMS570LS3137-EP (有效)之间的区别

TMS5703137DZWTQQ1 32位 RISC 闪存微控制器、ARMRegisteredCortexTm–R4F 32位 RISC CPU、 用于安全关键 型应用的高性能微控制器、-40°C 至125°C TI       TMS5703137 U1 TMS570_BGA361x19
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "-EP"后缀表示器件是增强型产品、适用于军事 和其他恶劣环境 、而不是标准商业产品。

    请参阅以下链接、获取有关 EP 产品差异的指南。

    www.ti.com/.../sgzt005a.pdf