This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137:pbistSelfCheck()等待32个 VBUS 时钟周期

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/826638/tms570ls3137-tms570ls3137-pbistselfcheck-wait-for-32-vbus-clock-cycles

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我们使用 HALCOGEN 4.7版工具来生成 TMS570LS3137的代码。  pbistSelfCheck()函数有一个 for 循环等待32个 VBUS 时钟周期(下面是代码片段)。 我想了解这个 for LOOP 是如何等待32个 VBUS 时钟周期的?

您能帮助我理解这一点吗?

/*根据 HCLK 与 VCLK 的比率至少等待32个 VBUS 时钟周期*/
/*SAFETYMCUSW 134 S MR:12.2. "等待几个时钟周期(I 未使用的值)"*/
/*SAFETYMCUSW 134 S MR:12.2. "等待几个时钟周期(I 未使用的值)"*/
对于(i=0U;i<(32U +(32U * 8U));i++){//等待*/}

 

谢谢、

Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    如注释中所述、for 循环至少等待 32个 VBUS 时钟周期。

    [报价用户="Kalyan Vagvala61"]对于(i=0U;i<(32U +(32U * 8U));i++){/*等待*/}

    此处的值8U  基于 HCLK 与 VCLK 的比率、该比率可使用 VCLK1分频器值进行配置。  

    此致、

    Akshay