This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1290NCPDT:访问 ISR 变量

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/826702/ccs-tm4c1290ncpdt-access-to-isr-variables

器件型号:TM4C1290NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

访问 ISR 例程中变量的最佳方法是什么? 时序路径非常关键、UART printf 不起作用。

谢谢、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的做法是、格式化的打印例程速度较慢、不应包含在中断例程中。 UART 模块具有16个 FIFO 深度、16个字符可以快速填充到空的发送 FIFO 中、而无需等待任何字符移出。 如果需要格式化或需要传输更多字符、最好将变量的副本存储在静态变量中并设置"传输"标志。 然后在主循环中格式化和输出数据。 然后、主循环可以清除该标志。 如果中断例程仅在标志被清除时复制静态变量、则在数据传输完成之前发生另一个中断时、应避免损坏传输的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在中断服务例程中使用静态变量时、一个常见的错误是不将静态变量声明为易失性变量。 如果没有 volatile 关键字、优化器可能无法在寄存器中已有变量的旧副本时重新读取该变量。 当该变量(至少是 RAM 版本)由 ISR 更新时、就会发生此问题。 主例程可能看不到变化。  volatile 关键字使编译器在每次使用或更改变量时生成 RAM 读取或写入。