This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:AJSM 相关问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/861004/tms570lc4357-ajsm-related-questions

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

以下 是 客户关于如何使用 ajsm 的一个问题

在对  从 halcogen 生成的 ajsm.asm 文件进行编译之后、会生成映射文件、但它没有反映密钥值和 ECC 值的段。

根据从网站下载的 jsm 例程,密钥文件是一个 C 文件,并有一条注释:“确保密钥将被链接”。 客户希望知道如何在.asm 中实现它。

目前、根据应用手册 spna232a " Hercules AJSM 解锁"文件、客户通过添加来采用该方法 。 保留为 HL_ajsm。 从 halcogen 生成的 asm 文件、可以看到映射文件中使用了密钥和 ECC。 在对 IC 进行编程并再次上电后、客户发现 在使用 仿真 器进行连接时它被锁定。 根据应用手册,单击“test connection”(测试连接),它已连接,可以正常启动,但连接失败,报告“error-241",这意味着什么?

在 spna232a 1.3.3的图3中、客户选择"从处理器"并输入"解锁密钥"、但未选择"旁路"、并且未在初始化脚本中添加 GEL、是否正确? 此外、 1.3.1/1.3.2似乎   与 1.3.3没有关系、  因此客户对此感到困惑。 客户是否需要遵循提及的所有操作? 谢谢。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国假日、响应可能会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,团队

    此外,请与客户分享一个 ajsm 路由、以便进行比较(如果有)。 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅此主题: