Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL
您好!
我已将 GPIO 设置为下降沿触发中断、如下所示-
//将 PA6上的 TACH 输入启用为下降沿触发中断(上拉在转速计线路上)
GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_6);
GPIOPadConfigSet (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_6、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_OD);
GPIOIntTypeSet (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_6、GPIO_FALLING_EDGE);
GPIOIntEnable (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_6);
IntEnable (INT_GPIOA);
但一旦进入~30个样本、就会触发上升沿中断。 为其附加示波器快照。
我是否缺少任何配置步骤?
谢谢、
Nihit