This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:过程规则[NM]

Guru**** 2482085 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/858710/tms570lc4357-process-rule-nm

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: AM3352

您好!  

我的客户询问了标题为 TMS570LC4357器件的流程规则。 请给你建议吗?

实际上、我收到了有关 Sitara AM3352的同一个问题。 是否可以在 http://www.ti.com/中查看它 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Hercules TMS570LC4x 产品采用65nm 制造工艺。

    我将在这个主题 TI Sitara 论坛上提出 AM3352问题。