This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用具有 ADC 输入的下拉电阻器?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/822994/tm4c1294ncpdt-using-pull-down-resistor-w-adc-input

器件型号:TM4C1294NCPDT

对于 GPIO 输入引脚、当然可以选择将引脚配置为使用内部弱上拉或下拉电阻器。  这是使用 TivaWare 外设驱动程序库的 GPIOPadConfigSet()函数轻松配置的。  我想知道是否也可以对 ADC 输入引脚执行相同的操作?

我想将这个引脚的模拟输入配置为弱下拉、这样、当没有连接时、它的读取值为零。  浏览外设驱动程序库、我看不到这样做的选项。  只是想确保我不会忽略任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terence:

     这是不可能的。 AINx 直接进入 ADC 模块。  即使您尝试在与 AIN 引脚多路复用的 GPIO 引脚上启用弱下拉电阻、该功能也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、Charles。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Terence:

    我尝试在非常相似的 MSP432E401上将上拉电阻器与 ADC 结合使用、请参阅 e2e.ti.com/.../708007。 它的工作原理。 对于某些特殊的引脚,您必须执行解锁过程,请参阅  。 当我正确记住时、无需激活数字使能位(DEN)、但我可以交叉检查它是否对您有所帮助。 我很确定它也适用于 TM4C1294NCPDT。 其数据表与 MSP432E4非常相似。 因此、如果它为您提供了设计机会、请尝试一下。 然而、复位后上拉或下拉被禁用。 因此、您可能需要一个外部上拉或下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在(第一)发现-然后将我的(不太频繁佩戴)'外交帽'放好-我是否可以注意到:

    "此类下拉电阻器"尝试部署"的做法-作为(否则)浮动(并面临风险) ADC 输入的"修复"、既不是:

    • “最好”
    • 甚至是"推荐"的做法。

    它(可能)似乎起作用这一事实很可笑-正确的'ADC 输入阻抗匹配'应该是我们的目标。  通常-一个"多运算放大器"可用于这个角色-并且它也为 MCU 提供一个"保护/献祭"缓冲器。

    正如供应商的 Charles 先前所说的那样、"没有(任一) MCU 内部的"上拉或下拉"电阻器的配置"、这是出于"正当理由"。

    您可以在"廉价座椅"中找到"这些 MCU 的输入阻抗规格"(即、我的座椅-在 MCU 手册的后面-可怕的"认证页面")  (仅在大醒时阅读这些页面-您已收到警告!)  

    此外、您的"论坛搜索栏"(此论坛页面顶部较高)应提供(许多)帖子、这些帖子"让您了解并理解 MCU"( 正确)的 ADC 输入处理。   MSP 器件在其 ADC 输入实现方案中存在显著差异、这是"令人失望"的结果、"It Works "奖极有可能(赦免)过早或"过度促销"。

    正常和习惯 ADC 设计实践-不会"倒退"使用"下拉组件"-到目前为止杂散的组件-来自 ADC 的"正确输入电路要求..."