This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS570LS1224:如何从 TMS570将 nRST 信号发送到另一个器件而无需自行重启

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/819078/rtos-tms570ls1224-how-to-send-nrst-signal-out-to-another-device-from-tms570-without-rebooting-itself

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想将 nRST 信号从 TMS570发送到在 TMS570上探测到的另一个器件。

但是、如果我发出 nRST 信号、则 TMS570正在重新启动。

是否有任何方法来实现它?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    nRST 是一个双向复位信号。 内部电路在检测到任何器件复位条件时将信号驱动为低电平。 外部电路可通过强制将信号置为低电平来将器件复位置为有效。

    如果要在 MCU 运行时重置另一个器件、则可以使用 GIO。

    此致、
    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米罗

    谢谢你。