主题中讨论的其他器件: ISO1050
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我们计划 在定制设计中使用 TM4C1294NCPDT。 是否有人可以确认以下内容:
1) 1) TM4C1294NCPDT 是否支持集成基于 SPI 的 NOR 闪存和基于 QSPI 的 NOR 闪存? 可支持的最大时钟速度是多少?我们是否有 SPI/QSPI 的驱动程序支持?
2) 2) TM4C1294NCPDT 是否能够从闪存或通过 CAN/EtherNet/RS485进行 OTA 自更新?
3) 3)是否 有任何使用 TM4C1294NCPDT 的隔离式 CAN 接口参考设计?