This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137:初始化过程

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/816209/tms570ls3137-tms570ls3137-initialization-procedure

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

参考 SPNA106D 文档、 初始化过程中没有 pbistSelfCheck 步骤、但是 HALCOGEN 代码提供了这个函数调用。

我想知道这一步骤是强制性的、还是最好进行测试?

谢谢、

Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kalyan

    分配了此帖子的首席工程师在接下来的2-3天内不可用、请在本周结束前回复。 很抱歉耽误你的时间。


    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mukul 的更新。

    此致、

    Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kalyan、

    pbistSelfCheck 不是强制步骤、可在初始化过程中从 HALCoGen 中的"Safety init"选项卡启用/禁用。

    建议启用此功能、以确保以有效的方式完成 PBIST 模块诊断。

    此致、

    Akshay