This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:如何修改主时钟(运行频率)以节省功耗?

Guru**** 1829940 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/850386/cc430f5137-how-to-modify-the-main-clock-running-frequency-to-save-power

器件型号:CC430F5137

尊敬的工程师

cc430f5137

我想降低主时钟以降低功耗。 我的应用是低功耗无线传感器节点。 现在、发送器将这个循环输出:任务-睡眠(lpm3) 200ms -任务...  计时器根据 aclk 计时。  如何修改主频率(smclk?) ? 如何平衡速度和功耗? 在降低主频率后、它是否会显著降低速度?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    CC430F5137的代码示例如下: http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AL8AXAmsHxTrOvvkPOcfwQ__IOGqZri__LATEST 

    UCS 模块是控制时钟频率的模块、所以我将通过这些示例来查看不同的设置和不同的频率。   

    器件数据表的表5.4 显示了典型有效电流与 Vcore 和 MCLK 速度的关系。  请看一下、确定它对您是否重要。   

    此外、听起来应用程序大部分时间都处于睡眠状态。  通常、确定低功耗系统平均功耗的两个最大因素是 LPM 电流和唤醒时间。  通常、任务完成得越快(可能时钟越快)、因此器件可以恢复睡眠、平均系统功耗就越低。

    谢谢、

    JD