This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:PinMux 工具未#39;t 检查引脚冲突

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/844999/tm4c1294ncpdt-pinmux-tool-don-t-check-for-pin-conflict

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、在当前云版本上导入旧的.pinmux 设计文件(但安装的版本执行相同的操作)不再显示分配的引脚冲突(也不显示引脚使用情况)、请参阅图像。

具有此错误行为的 THS 文件适用于 TM4C1294。 Delfino 377S 的另一个类似文件可以正常工作。

有什么想法吗? 谢谢

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    是否可以附加要导入的.pinmux 文件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    请查找附件

    谢谢- Albertoe2e.ti.com/.../TM4C129x_2D00_relayout2_2D00_rev4.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我可以重现此问题。 我已将此问题上报给 PinMux 团队进行进一步分析。 当我获得更多更新时、我会将其传递给您。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我也可以看到这个问题。 在接下来的几天中、我们将发布 SysConfig 工具、该工具具有 PinMux 工具的超集功能。 SysConfig 工具可以加载.pinmux 工程文件(但只能保存.syscfg 工程文件)。  这似乎是我们在 SysConfig 工具中修复的问题。 您是否能够让 SysConfig 工具尝试确认它是否按预期工作?

    您可以 在此处获取该工具的最新桌面版本。  如果您想等待、dev.ti.com 上的工具云版本将在未来几天内更新、以支持 TM4C 系列。  您将能够从 dev.ti.com 门户页面调用该工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AndyW

    我的第一印象是 SysConfig 现在可以正常工作。

    今天我将继续使用它、如果有人要发言、我可能会与您联系。

    谢谢!

    Alberto