This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:TMS570LS0914PGE 功率预算计算

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1182617/tms570ls0914-tms570ls0914pge-power-budget-calculations

器件型号:TMS570LS0914

我们正在对 TMS570LS0914PGE IC 进行功率预算计算。

请帮助我们提供以下数据:

  1. Vcc (1.2V)上的最大电流消耗=?
  2. VCCIO (3.3V)上的最大电流消耗=?
  3. ADC 引脚上的最大电流消耗(5V)=?

 

谢谢、致以诚挚的问候

 

Harshita Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshita、您好!

     数据表的第5.6节"在建议运行条件下的功耗"中给出了该值

    在上表中、ICC 是 Vcc 上的电流、Iccio 是 Vccio 上的电流、Iccad 是 Vccad 上的电流。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。