主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
客户在 LP EVM 和定制板上遇到相同的问题
根据指定的擦除大小、结果似乎有所不同。
当以十六进制形式指定超过0x200000 (2MByte)的擦除大小时、将发生错误。 但是、如果擦除大小小于指定的值、则会成功。
(此结果在 AM2434-LP 上)
尺寸规格是否有任何规格或限制?
命令行日志:
setok@workstation ~/ti/mcu_plus_sdk_am243x_08_02_00_31
% python3 tools/boot/uart_uniflash.py --flash-writer=./tools/boot/sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_uart_uniflash.release.tiimage -p /dev/ttyACM0 --operation=erase --flash-offset=0 --erase-size=0x300000
找到闪存写入器... 正在发送./tools/boot/sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_uart_uniflash.release.tiimage
在28.5s 内发送大小为315416字节的 flashwriter ./tools/boot/sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_uart_uniflash.release.tiimage。
发送擦除命令:1031字节[00:11、9302.17字节/s]recv 错误:开始序列中的 getc 超时
发送擦除命令:1032字节[00:11、62.39字节/s]^C
[ERROR] XMODEM 恢复失败、EVM 无响应或响应不正确或用户已取消、
重启 EVM 并再次运行此脚本!!
setok@workstation ~/ti/mcu_plus_sdk_am243x_08_02_00_31
% python3 tools/boot/uart_uniflash.py --flash-writer=./tools/boot/sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_uart_uniflash.release.tiimage -p /dev/ttyACM0 --operation=erase --flash-offset=0 --erase-size=0x200000
找到闪存写入器... 正在发送./tools/boot/sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_uart_uniflash.release.tiimage
在30.23秒内发送大小为315416字节的 flashwriter ./tools/boot/sbl_prebuilt/am243x-lp/sbl_uart_uniflash.release.tiimage。
已发送闪存擦除命令。
[状态]成功!!!