This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:是否有针对 R5内核上的 TIDL 的计划?

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1178944/am2434-any-plan-for-tidl-on-r5-core

器件型号:AM2434

您好!
我们的 TI 深度学习(TIDL)库是否有在 R5内核上运行的计划?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Holger、

    我的理解是,它会得到支持。 但是、我将再次检查并更新。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我 在内部进行了检查、没有 计划在 R5F 上支持 TIDL。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    如果您对此主题还有其他问题、请告诉我。

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、
    您是否知道在 R5上运行的任何其他 AI 库(可能来自第三方)? 或者、使用 AM64xx 时、部件是否可以在 A53上运行、而部件是否可以在 R5上运行?

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们讨论 了如何在未来为 R5/M 内核实现 TFliteMicro 或 TVM Micro 等分析(ML)。 我们还没有最终计划。

    此致、Shiv