Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
我想使用 TivaWare 引导加载程序、但我想澄清一点。
在用于 C 系列的 Tivaware Bootloader 用户指南的简介页(第5页)中、将编写以下段落。

它说"闪存引导加载程序是最初通过 JTAG 调试端口加载的一小段代码。" 这是否意味着您必须首先使用 JTAG 端口加载引导加载程序、或者 TM4C 微控制器是否可以预先加载引导加载程序软件、以便您无需使用 JTAG 即可进行编程?
此致、
Christopher
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 TivaWare 引导加载程序、但我想澄清一点。
在用于 C 系列的 Tivaware Bootloader 用户指南的简介页(第5页)中、将编写以下段落。

它说"闪存引导加载程序是最初通过 JTAG 调试端口加载的一小段代码。" 这是否意味着您必须首先使用 JTAG 端口加载引导加载程序、或者 TM4C 微控制器是否可以预先加载引导加载程序软件、以便您无需使用 JTAG 即可进行编程?
此致、
Christopher
您好!
有基于 ROM 的引导加载程序。 在这种情况下、引导加载程序已预加载到 ROM 中。 对于 UART、I2C 和 SSI、分别为 UART0、I2C0和 SSI0固定 ROM 引导加载程序。 如果应用需要使用外设的任何其他实例、则必须使用闪存引导加载程序。 例如、如果您的应用需要通过 UART5进行引导加载、则必须使用基于闪存的引导加载程序、因为它在使用哪个接口方面提供了更大的灵活性。 TivaWare 库提供了闪存引导加载 程序、您可以找到通过 UART 引导加载的 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\boot_serial 等示例。 必须首先通过 JTAG 对基于闪存的引导加载程序进行编程。 运行后、它将通过通信接口(例如 UART、SSI、I2C、CAN、以太网、 USB)。