This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:以编程方式更改用于传输的 CAN MessageID

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1176359/tms570lc4357-programmatically-changing-the-can-messageid-for-transmission

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我需要能够在运行时更改 CAN 传输的消息 ID,并且我很难理解如何使用 CanUpdateID()来完成此操作。 此外,我正在读取关于需要重置 MsgVal 的冲突信息----如果确实需要重置 MsgVal,我甚至不知道如何执行这项操作。  

问:使用 HalCoGen 生成的函数将消息框的 msgid 从一个值更改为另一个值的确切步骤是什么?

示例:我希望邮箱17的 msgid 从0x084F300D 更改为0x084F3015、同时也从0x084F310D 更改为0x084F310D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    如果要更改用于传输消息的邮箱的 msgid,可以使用 HalCOGen 函数: CanUpdateID()。

    如果要 更改用于接收消息的邮箱的 msgid,  则必须在调用 HALCoGen 函数: CanUpdateID()之前清除 MsgVal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用新鲜的眼睛看这个问题、我意识到我没有适当地设置位30、29和0。 感谢您验证我不需要重置 MsgVal。