This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:兼容的 RTOS 选项

Guru**** 2455450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-EP, TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1176129/tms570lc4357-ep-compatible-rtos-options

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件: TMS570LC4357

大家好、

我正在寻找一个可与 TMS570LC4357-EP (和/或与 Cortex R5F 兼容)配合使用的 RTOS。
我已经联系过很多公司、沟通速度似乎很慢。

通过搜索 TI 论坛、人们似乎 只能使用 FreeRTOS 和 SafeRTOS。

有人能告诉我 TI-RTOS 是否可以与 TMS570LC4357 (Cortex R5F)配合使用?
FreeRTOS 和 SafeRTOS 是否是 Cortex R5F 的唯一功能?

谢谢、
Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="383220" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1176129/tms570lc4357-ep-compatible-rtos-options "]是否有人可以告诉我 TI-RTOS 是否可以与 TMS570LC4357 (Cortex R5F)配合使用?[/quot]

    不支持、TI-RTOS 不支持 TMS570器件。

    [引用 userid="383220" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1176129/tms570lc4357-ep-compatible-rtos-options?] FreeRTOS 和 SafeRTOS 是否是 Cortex R5F 的唯一功能?
    1. FreeRTOS 和 SafeRTOS 支持 TMS570和 RM4x/RM5x 器件。
    2. Micrium 还支持 TMS570/RMX 器件。
    3. Sciopta 和 Smxrtos 确实支持 ARM Cortex-R4/R5系列。

    https://www.smxrtos.com/processors/index.html#arm

    https://www.sciopta.com/cpu/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。