This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:在调试 F280025时、XDS110会在一段时间后失败

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1174451/tmdsemu110-u-xds110-fails-after-some-time-when-debugging-f280025

器件型号:TMDSEMU110-U

您好!

我正在使用 F280025调试定制板、在 Windows PC 上使用 CCS11和 XDS110-USB。

几天后(然后执行几个重新编程操作)、从 CCS 内部重新闪存失败、并显示以下消息:

"Verify Connection"选项卡给出了以下答案:

[开始]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\Alberto \AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ccs1110\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"DEC 8 2021"。
库构建时间为'11:16:32'。
库软件包版本为'9.6.0.00172'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。

[结束]

请注意、使用 XDS100v2在同一电路板上进行连接是可以的。

有什么想法吗?

谢谢你

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    您正在使用外部 XDS110、对吧? 同一电路板可与外部 XDS100v2良好配合使用?

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Santosh

    是的、没错。

    与此同时、我做了一些实验。 我在 JTAG 信号上有2k2上拉电阻器;它们可能太重。

    在 d/s 中有一个范围[2k2..10k]、但是例如、在连接原理图上、TDI、TDO 上有10k、TMS 上有4k7 (TCK 上没有)。

    因此、在替换之前、我尝试移除上拉电阻、在这种情况下、"看起来"仍然有效。

    现在、我尝试使用较高的值。

    XDS100具有更高的驱动能力吗?

    谢谢你

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="158817" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1174451/tmdsemu110-u-xds110-fails-after-some-time-when-debugging-f280025/4420252 #4420252"] XDS100可能具有更高的驱动器功能?

    我看到其他文章提到 XDS110在克服 TRSTn 引脚上 C28xx 推荐的2.2K 下拉电阻时遇到问题。 例如、请参阅 CCS/TMDSEMU110-U:XDS110不工作、但我的 XDS100v2工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chester 和 Santon、好的、我修改了我的设计的 BOM。

    谢谢、祝你度过美好的一天!

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、在 F280025上、CPU 上没有/TRST、但相同的行为可能会影响其他 JTAG 信号。 好的、我将遵循4k7/10k 建议、如下所示。 我已经放置了2k2上拉电阻器、因为该设计处于非常嘈杂的环境中、但我要后退一步。

    谢谢你。