请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:TMDX570LC43HDK
大家好、
以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
使用开发套件 TMDX570LC43HDK。 之前的程序函数使一个包含8个连续字节的双数据的内存区域(在 RAM 中)、但当前只有一个 uinit8*指针 DataPtr 指向该内存区域。 客户希望通过执行以下操作获取浮点值:
double* ptodouble =(double*)(Dataptr);执行 double tmp =* ptodouble 时;程序跳转到 hl_sys_intvecs.asm 中的 b DataEntry。
客户想知道这是什么类型的错误、以及如何解决? 谢谢。
此致、
樱桃